This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:DAC38RF89EVM和KCU105 JESD同步问题

Guru**** 2811255 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF89EVM, DAC38RF89, DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/656023/dac38rf89-dac38rf89evm-and-kcu105-jesd-synchronization-issue

部件号:DAC38RF89
主题中讨论的其他部件:DAC38RF82

我有 一个DAC38RF89EVM板通过HPC FMC连接器连接到KCU105板。  我正在按照 本指南 运行示例参考实现。

我已经对FPGA进行了编程,并使用HSDC Pro连接到它。  我在指南中生成了类似的波形,并将其加载到FPGA。

我使用DAC GUI软件连接至 DAC38RF89EVM,并根据参考指南对其进行配置,但使用 DAC38RF89代替 DAC38RF82除外。

这是第2步到最后一步(第 34,#14)。  当我点击"重置DAC JESD内核和SYSREF触发器"时,FPGA上的JESD内核似乎冻结,并且没有响应。  不显示波形。

我使用调试器检查了JESD IP核心寄存器接口,其所有设置(通道,每帧字节,#帧等)都与DAC GUI中的内容正确匹配。  同步事件后,所有这些寄存器都将在复位时卡住。

我逐步了解了在按下“Reset DAC JESD Core & SYSREF trigger”(重置DAC JESD内核和SYSREF触发器)后发生的DAC/LMK寄存器写入,并发现在LMK寄存器0x143写入时发生同步。  具体来说,它的写入值为0x31,并且从数据表中,它正在反转JESD同步信号。  JESD核心正是在此时冻结的。

有人遇到这样的问题吗?  问题的任何潜在原因?  这是否是Xilinx JESD核心的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Conor,

    我们正在研究您的问题,并将很快回复您。

    此致,
    Neeraj Gill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor,

    是否可以发送所有DAC GUI设置(包括LMK)的屏幕快照?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    请参阅随附的屏幕截图。  请注意,我们在"快速启动"上的当前频率设置因我们的应用而异,我们的DCLK分频器为16,而不是8。  我们尝试使用原始集设置,结果相同。

    谢谢!

    Conor

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Connor:

    您是否已验证您正在使用的PLL频率将允许NCO正常工作? 从数据表来看,7526.4 MHz似乎在高VCO的范围内

    但是,当我尝试在设置中使用此频率时,“DAC Clock Frequency (MHz)(DAC时钟频率(MHz))”字段呈红色闪烁。 此外,NCO输出未达到预期频率。

    使用NCO设置(如下所示),然后 单击"Quick Start"(快速启动)选项卡上的"Reset DAC JESD Core & SYSREF trigger"(重置DAC JESD Core和SYSREF触发器)按钮

    您是否看到J6 (IOUTA)的正确提示音输出?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Connor:

    请按照随附文档中的步骤操作,并告知我们您是否能够获得相同的结果。

    e2e.ti.com/.../DAC38RF89EVM_5F00_KCU105_5F00_PLL-7526.4MHz_5F00_Test.pptx

    此致,