Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF89EVM, DAC38RF89, DAC38RF82
主题中讨论的其他部件:, DAC38RF82
我有 一个DAC38RF89EVM板通过HPC FMC连接器连接到KCU105板。 我正在按照 本指南 运行示例参考实现。
我已经对FPGA进行了编程,并使用HSDC Pro连接到它。 我在指南中生成了类似的波形,并将其加载到FPGA。
我使用DAC GUI软件连接至 DAC38RF89EVM,并根据参考指南对其进行配置,但使用 DAC38RF89代替 DAC38RF82除外。
这是第2步到最后一步(第 34,#14)。 当我点击"重置DAC JESD内核和SYSREF触发器"时,FPGA上的JESD内核似乎冻结,并且没有响应。 不显示波形。
我使用调试器检查了JESD IP核心寄存器接口,其所有设置(通道,每帧字节,#帧等)都与DAC GUI中的内容正确匹配。 同步事件后,所有这些寄存器都将在复位时卡住。
我逐步了解了在按下“Reset DAC JESD Core & SYSREF trigger”(重置DAC JESD内核和SYSREF触发器)后发生的DAC/LMK寄存器写入,并发现在LMK寄存器0x143写入时发生同步。 具体来说,它的写入值为0x31,并且从数据表中,它正在反转JESD同步信号。 JESD核心正是在此时冻结的。
有人遇到这样的问题吗? 问题的任何潜在原因? 这是否是Xilinx JESD核心的问题?