This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW30SH84EVM:TSW30SH84EVM和TSW1406

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC34SH84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/658900/tsw30sh84evm-tsw30sh84evm-and-tsw1406

部件号:TSW30SH84EVM
主题中讨论的其他部件:DAC34SH84

您好,

我购买 了一个TSW30SH84,并从之前的项目中购买了一个TSW1406 FPGA卡。 是否可以连接这两个?

在TSW30HS84EVM的描述中,它写道:“该EVM可与TSW1400/TSW1406/TSW3100模式1406模式发生3100发生器一起使用,以执行广泛的测试过程”

连接高速数据转换器Pro时,我无法在 列表中选择DAC34SH84。 然后,我将 DAC34SH84.ini从TSW1400 DAC文件复制到TSW1406。 现在我可以选择DAC,但输出的数据不匹配。 看起来我只有4个信道中的2个,它们是交叉存取的。  

您能为我提供正确的文件吗?

谢谢!

托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托比亚斯,

    为此,请尝试附加的.ini文件。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../3480.DAC34SH84.ini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    感谢您提供文件。 从结果中,我可以假定我看到DAC通道A上的通道1和通道3交错,DAC通道4上的通道2和CH4。

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托比亚斯,

    我认为通道1和2应该交错,用于daca和DACB,通道2和3用于DACC和DACD。

    此致,

    Jim