Other Parts Discussed in Thread: DAC34SH84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TSW30SH84EVM 主题中讨论的其他部件:DAC34SH84
您好,
我购买 了一个TSW30SH84,并从之前的项目中购买了一个TSW1406 FPGA卡。 是否可以连接这两个?
在TSW30HS84EVM的描述中,它写道:“该EVM可与TSW1400/TSW1406/TSW3100模式1406模式发生3100发生器一起使用,以执行广泛的测试过程”
连接高速数据转换器Pro时,我无法在 列表中选择DAC34SH84。 然后,我将 DAC34SH84.ini从TSW1400 DAC文件复制到TSW1406。 现在我可以选择DAC,但输出的数据不匹配。 看起来我只有4个信道中的2个,它们是交叉存取的。
您能为我提供正确的文件吗?
谢谢!
托比亚斯