Other Parts Discussed in Thread: DAC900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC900 您好E2E:
DAC900的最小输出和Fdac是多少?
此设计在VLF/LF波段中工作,最大LO仅为60kHz。 LO频率在给定的工作周期内是静态的,这意味着它在工作期间不必快速变化。 这个联络主任会与关注的信号混在一起,所以我们显然需要联络主任尽量清洁。
谢谢!
拉塞尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.