This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC900:最小输出和Fdac

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/647304/dac900-minimum-fout-and-fdac

部件号:DAC900

您好E2E:

DAC900的最小输出和Fdac是多少?  

此设计在VLF/LF波段中工作,最大LO仅为60kHz。  LO频率在给定的工作周期内是静态的,这意味着它在工作期间不必快速变化。  这个联络主任会与关注的信号混在一起,所以我们显然需要联络主任尽量清洁。   

谢谢!

拉塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Russell,
    我已将您的问题发送给工程师。
    您能澄清一下Fout和Fdac的意思吗?
    这些术语与我们的数据表中的任何术语都不一致,因此我想澄清一下。

    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    很抱歉混淆了。

    输出- DAC输出数据的频率是多少。 请看图1:    

    Fdac -更新DAC的频率

    希望这能把事情清理好!

    拉塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,
    此处有任何更新?

    拉塞尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Russell,

    这是一个传统的Burr Brown部件,任何曾经从事过此项工作的人都不再为TI工作。 我们唯一可以提供的文档是数据表。 我建议您订购一个EVM并测试该器件,以查看其是否符合您的规格。

    此致,

    Jim