This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:连接多个模拟输出

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997, DAC8750, DAC8775, DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/648838/dac161s997-connect-multiple-analog-outputs

部件号:DAC161S997
主题中讨论的其他部件: DAC8750DAC8775DAC8760

大家好

我们正在生产具有多个I/O的PLC,模拟输出由DAC161S997驱动

问题在于这些输出的连接,我们使用24VDC电源为环路供电,使用3.3VDC电源为数字端供电。 这两个具有公共接地,因此当我们连接回路电源时,DAC会变热,回路中的电流将达到40 mA。

为了避免这种情况,我们将接地分开,以便24VDC在环路中单独运行,而3.3V则为DAC供电。

我们注意到,这是发援会工作正常的唯一方式。

但当我们连接24VDC执行器时,它不起作用,因为该执行器将4-20mA输入接地内部连接到24VDC电源(如预期)

另一个问题是连接多个DAC,我们有4个模拟输出,我们只能使用1个。 由于我们只有一个24V直流电源,我们无法在paralell中连接4-20mA回路,因为当我们将接地连接到公共接地时,DAC将无法正常工作。

因此,如果我们要处理这些输出,我们需要从每个环路中分别使用一个24VDC电源,同时,环路中的电源不能与3.3V DAC电源通用,这是一个真正的噩梦!

我们已重新检查连接数次,数据表中提供的连接相同:


我非常感谢您的帮助,我们已经用相同的结果测试了所有产品。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Marcus,

    感谢您发布并欢迎参加e2e论坛! 我有一个想法,您可能需要不同类型的器件来驱动您所描述的执行器,因为DAC161S997通常是开发传感器/现场发射器(两者)在同一回路上获得功率并报告电流时的理想选择。  正如您所注意到的,该设备会生成自己的本地接地,不应连接到环路或任何其他生成的接地。  此外,您还需要为每个设备提供单独的电源,以准确报告和调节电流。  

    DAC161S997通常用于双线应用(一个电流环路),但是,您需要具有两个独立电流环路的器件。  一个回路负责调节4-20mA电流,另一个回路为设备供电。  使用此类型的设备,您将能够为多个设备共享一个电源。

    这些器件中的一小部分包括DAC8760,DAC8750和DAC8775。  如果您告诉我所需的电流范围,分辨率和电源轨的具体信息,我将能够提出一些建议。 我还列出了一些TI设计,我相信这些设计将有助于您构建应用电路。  如果您认为链接有用,请告诉我,请随时询问有关该材料的任何问题。

    此致,

    马特