Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997, DAC8750, DAC8775, DAC8760
主题中讨论的其他部件: DAC8750, DAC8775, DAC8760
大家好
我们正在生产具有多个I/O的PLC,模拟输出由DAC161S997驱动
问题在于这些输出的连接,我们使用24VDC电源为环路供电,使用3.3VDC电源为数字端供电。 这两个具有公共接地,因此当我们连接回路电源时,DAC会变热,回路中的电流将达到40 mA。
为了避免这种情况,我们将接地分开,以便24VDC在环路中单独运行,而3.3V则为DAC供电。
我们注意到,这是发援会工作正常的唯一方式。
但当我们连接24VDC执行器时,它不起作用,因为该执行器将4-20mA输入接地内部连接到24VDC电源(如预期)
另一个问题是连接多个DAC,我们有4个模拟输出,我们只能使用1个。 由于我们只有一个24V直流电源,我们无法在paralell中连接4-20mA回路,因为当我们将接地连接到公共接地时,DAC将无法正常工作。
因此,如果我们要处理这些输出,我们需要从每个环路中分别使用一个24VDC电源,同时,环路中的电源不能与3.3V DAC电源通用,这是一个真正的噩梦!
我们已重新检查连接数次,数据表中提供的连接相同:
我非常感谢您的帮助,我们已经用相同的结果测试了所有产品。
谢谢