This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1247:获取转换数据失败

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/647296/ads1247-fail-to-get-conversion-data

部件号:ADS1247

你(们)好

我正在使用带PIC32MX530的ADS1247。 我以前在读取设备中的任何注册文件时遇到问题-现在已解决;但是我无法获取任何有效的转换数据。

该装置与3线应用中的应用手册相同的PT100连接。 使用与应用程序注释相同的值对注册表进行编程(请参阅下面的分析仪显示屏,其中显示注册表读数以供验证)。

查看ADS的引脚时,励磁电流在REFP和REFN (GND)上出现有效电压,我可以测量PT100上的电压,但SPI中的所有零都是零。

第二个显示屏显示读数。

谢谢

戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave,


    查看逻辑分析器输出,我认为问题出在FSC2寄存器。 该值可缩放数字滤波器的输出并确定增益误差。 通常,此寄存器的值应接近40h (FSC的完整值为40万h),但看起来您已将其改写为00h。 使用此值,我想您的输出数据始终会达到0万h。

    通常,您不想改写FSC值。 对于ADS1247,FSC值为每个增益设置进行出厂微调,您将获得良好的性能,出厂设置是为每次增益更改导入的。

    如果FSC不是问题,我会检查参考设置,并确保使用的参考是REF0。 我还会使用精密万用表测量输入电压和参考电压,然后报告您获得的输出数据。 将输出数据与您期望的数据进行比较总是很好的。

    不管怎样,请告诉我是否仅离开FSC注册表就能正常工作(或者如果您将FSC2编程为40h)。 希望它能解决您的问题。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave,


    出于好奇,我的评论是否有助于解决您的问题? 我只是想确保您获得了输出数据错误的解决方案。 现在我将关闭此帖子,但如果您想继续提问,您可以添加到此帖子,或者在您被锁定时提交新帖子。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joseph

    是的,非常感谢,很抱歉没有通知您。 我在客户的现场工作了几天。

    我可能有一段时间会发现,注册设置最初是从应用程序注释中提取的,其中这些注册表被标记为XX。

    现在一切正常,

    谢谢

    戴夫