请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1247 你(们)好
我正在使用带PIC32MX530的ADS1247。 我以前在读取设备中的任何注册文件时遇到问题-现在已解决;但是我无法获取任何有效的转换数据。
该装置与3线应用中的应用手册相同的PT100连接。 使用与应用程序注释相同的值对注册表进行编程(请参阅下面的分析仪显示屏,其中显示注册表读数以供验证)。
查看ADS的引脚时,励磁电流在REFP和REFN (GND)上出现有效电压,我可以测量PT100上的电压,但SPI中的所有零都是零。
第二个显示屏显示读数。
谢谢
戴夫