This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS130E08:内部温度传感器计算

Guru**** 2929080 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS130E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/658644/ads130e08-internal-temperature-sensor-calculation

部件号:ADS130E08

尊敬的先生/女士:

我正在尝试读取ADS130E08的内部温度。

数据表和评估板具有如下不同的方程式。 请告知我应该使用哪一个?

 

如果我读取温带读数0.1447 ,使用这两种公式将分别产生-34°C和23.8 °C。哪一个是正确的?


 

此致,

公里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,KPK!

    感谢您指出这一点! ADS130E08数据表中的公式需要更新,用户指南中的公式是正确的。 我们将在文档的下一个修订版中修复数据表中的公式。