请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1299 我有一个带ADS1299的主板。 我可以在RDATA模式下读写寄存器读数据。
问题是速度。它只能用250秒。 我认为我 需要使用DRDY引脚。 但是,即使我尝试将所有引脚设置为高或低(如数据表中所示),此引脚始终是高的。
我使用了实习生时钟 ,我可以看到插针上的时钟输出。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.