This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:DRDY未切换

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/648663/ads1299-drdy-is-not-toggeling

部件号:ADS1299

我有一个带ADS1299的主板。 我可以在RDATA模式下读写寄存器读数据。

问题是速度。它只能用250秒。 我认为我 需要使用DRDY引脚。 但是,即使我尝试将所有引脚设置为高或低(如数据表中所示),此引脚始终是高的。

 我使用了实习生时钟 ,我可以看到插针上的时钟输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stefan,您好!

    感谢您对我们的ADS1299的关注!

    您当然需要使用/DRDY引脚。 此针脚输出低电平有效信号,以指示新数据何时就绪。 启动时,/DRDY应在将起始引脚拉高或发送起始SPI命令后以默认数据速率开始脉冲。

    此致,