This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF82EVM:设备通信错误:ft_device_not_found

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF82, ADC32RF42, ADC32RF44, ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/647525/adc32rf82evm-device-communication-error-ft_device_not_found

部件号:ADC32RF82EVM
线程中讨论的其他部件: ADC32RF82ADC32RF42ADC32RF44ADC32RF45

您好,

我们目前尝试将ADC32RF82EVM板与TSW14J56板结合使用。 通过HSDC Pro与TSW的通信正常。

但我们无法设置与ADC板的通信。 我们遵循了用户手册中的说明以及"FTDI Driver Installation Procedure.pdf"。 我们还尝试了两台不同的PC。

始终存在此错误:

设备通信错误:"ft_device_not _found"

GUI (ADC32RFxx EVM GUI)的软件版本 为:4.1

我在选择框中选择此设备:ADC32RFxx

板测试点上的电压与原理图匹配。  

非常感谢您的支持!

托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tobias,

    在PC的设备管理器窗口中,当您从PC连接或断开ADC EVM时,USB下的列表是否会更改?  

    此外,当您尝试连接ADC EVM GUI时,是否收到错误“FT_DEVICE_NOT_FUND”?

    此致,

    Satish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satish,

    感谢您的快速回复!

    是的,设备管理器在连接ADC32RF82EVM板时列出了带有FTDI驱动程序的'USB串行转换器'和新的'USB串行端口'。

    未连接EVM的屏幕截图:

    连接EVM时的屏幕截图:

    当我打开EVM GUI时,我总是收到以下错误:

    非常感谢您的提前帮助!

    此致,

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tobias,

    在ADC EVM GUI的器件选择菜单中,您是否可以选择ADC32RF82并尝试重新连接?

    此致,

    Satish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Satish:

    在Select the device (选择设备)菜单中,我只能选择:

    - ADC32RF42

    - ADC32RF44

    - ADC32RF45

    - ADC32RFxx

    EVM GUI的版本是4.1 (编译日期5/3/17)。 我是否可以使用其他版本?在哪里可以找到?

    再次感谢,此致,

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tobias,

    您说得对;这些是列出的唯一设备,您还拥有最新的GUI。 很抱歉混淆了。

    我能够使用ADC32RFxx名称连接GUI。 我想检查您的设备在FTDI枚举中的命名方式。 是否可以从Web (www.ftdichip.com/.../Utilities.htm )下载名为FT_Prog的程序并运行它? 您可以通过单击FT_Prog.中 的间谍玻璃来查看设备枚举 请退出ADC EVM GUI。 它应显示如下所示的内容:

    请告诉我您的EVM是如何使用它的。

    此致,

    Satish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Satish:

    当我运行FT_Prog时,我看到另一个'产品描述'和另一个'位置ID':

    可能当前版本的GUI不支持此ID/产品描述。? 是否可以对产品说明进行重新编程,或者是否需要发布新的GUI版本?

    感谢您的持续支持,此致,

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tobias,

    您是否可以将原切割设计中的"82"替换为"xx"并对FTDI芯片进行编程。您必须单击闪电图标(间谍玻璃旁边)才能对设备进行编程。

    我认为这里的问题是FTDI芯片(不正确)编程为ADC32RF82而不是ADC32RFxx,因此GUI无法识别芯片。 请尝试一下。 一旦(成功)对FTDI进行编程,您可以退出FT_Prog,断开USB连接,关闭设备电源后重启,然后重新连接USB。 之后,ADC EVM GUI应该能够连接到EVM。

    此致,

    Satish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Satish:

    这可以解决问题。 希望此帖子对其他人也有用。

    非常感谢您的支持!

    此致,

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tobias,

    感谢您的反馈,感谢您的支持。

    此致,
    Satish。