Other Parts Discussed in Thread: ADC34J42EVM
我正在寻找高速ADC EVM。
需求列表如下:
(1)可以检测到电压变化小于1 mV
(2)采样速率必须超过50 MHz
(3)四通道
(4)最大电压= 1.8 或2V
(5)录制超过1秒(捕获卡)
我认为具有TSW14J50捕获卡的四通道ADC34J42EVM适合我的使用。
我想了解ADC34J42EVM的系统精度,因为我担心噪声电压高于我的信号变化电压。
换言之,如果给定纯直流信号,我想知道ADC代码的变化。
我期待着听到你的意见。
感谢你的帮助。