This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J42EVM的系统精度

Guru**** 2504795 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC34J42EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/657085/system-accuracy-of-adc34j42evm

主题中讨论的其他部件:ADC34J42EVMTSW14J56EVM

我正在寻找高速ADC EVM。

需求列表如下:
(1)可以检测到电压变化小于1 mV
(2)采样速率必须超过50 MHz
(3)四通道
(4)最大电压= 1.8 或2V
(5)录制超过1秒(捕获卡)

我认为具有TSW14J50捕获卡的四通道ADC34J42EVM适合我的使用。

我想了解ADC34J42EVM的系统精度,因为我担心噪声电压高于我的信号变化电压。

换言之,如果给定纯直流信号,我想知道ADC代码的变化。

我期待着听到你的意见。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户,

    我们正在研究这一问题。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    请问这项查询的情况如何?

    谢谢你

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    我已终止模拟输入,以便ADC的输入端仅存在VCM (0.95VDC)。捕获卡TSW14J56EVM能够捕获2 MB,但由于存在4个通道,因此将其拆分为4个。 实际上,这是524K FFT。

    从上面的图像来看,EVM测量的平均移动量约为8 LSB (11 LSB是最坏的情况)。 每个LSB为2V /(2^14)= 122 UV。 说有8个LSB的自由,8*122 UV=976 UV. 这非常接近您所说的1 mV要求,在最坏的情况下,它将超过1 mV。

    此致,