请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1115 您好,
在ADS1115的数据表 第17页中,似乎是这样
LSB = FSR/ 2^15, 而不是2^16?
我还对FSR (全刻度范围)感到困惑,为什么FSR可以是- 6.114 ?
因为在文档"INX 7.1 AbsoluteMaximumRating"部分中,AINx的最小输入可以是 "GND–0.3 "
接地为0,右? 因此,最小电压为 -0.3V? 那么-6.114v是否会损坏设备?
我对IC世界真的很陌生,你能推荐一些基本的文档吗?
非常感谢!