This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:数据表中的队列

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/658003/ads1115-quesion-in-the-datasheet

部件号:ADS1115

您好,

在ADS1115的数据表 第17页中,似乎是这样    

LSB = FSR/ 2^15, 而不是2^16?

我还对FSR (全刻度范围)感到困惑,为什么FSR可以是- 6.114 ?  

因为在文档"INX 7.1 AbsoluteMaximumRating"部分中,AINx的最小输入可以是 "GND–0.3 "

接地为0,右? 因此,最小电压为 -0.3V? 那么-6.114v是否会损坏设备?

我对IC世界真的很陌生,你能推荐一些基本的文档吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,


    ADS1115是一款全差动输入ADC。 在进行测量时,多路复用器选择正输入和负输入。 ADC将测量两个输入之间的差值。 如果AINP高于AINN,则输出为正负值。 如果AINN高于AINP,则您将得到一个负数。

    示例:AINP=3V,AINN=1V,然后ADC将测量2V。
    示例:AINP=1V,AINN=3V,然后ADC将测量-2V。

    对于FSR (满刻度范围),LSB为FSR/2^16。 请参阅以下示例了解±2.048V范围。

    示例:FSR =±2.048V = 4.096V
    LSB = 4.096V/2^16 = 62.5uV

    您还可以使用正满刻度计算此值,在±2.048V范围内,您可以使用2.048V和一半位:

    示例:LSB = 2.048V/2^15 = 62.5uV

    模拟输入的绝对最大额定值是它们不应低于GND-0.3V或高于VDD+0.3V。 超过这些值可能会损坏设备。 同样,只有在AINN输入高于AINP输入时,才可能出现负值。


    吴若瑟