This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LVDS VIA大小

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/657917/lvds-via-size

尊敬的

 

我已经阅读了下面的博客文章和一些TI的高速应用说明。

https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2015/06/10/differential-pairs-four-things-you-need-to-know-about-vias


但他们使用的大多数多氯联苯有许多层。

我有一个4层印刷电路板,带有电介质常数4.2。
主板厚度为63 mils (1.6 mm)。
堆叠如下:


L1 (1.4密耳)
D=7密耳
L2 (1.2密耳)
D=44密耳(或28密耳或20密耳)
L3 (1.2密耳)
D=7密耳
L4 (1.4密耳)


我已经实施了一些从L1到L4的3.125Gbps LVDS VIAS。
请给我一个合适的导通孔尺寸,以获得100欧姆的阻抗吗?


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XYZ,

    请联系您计划使用的PCB制造商。 他们将是获取此信息的最佳来源。 仅供参考,LVDS的运行速度永远不会达到3.125Gsps。 1.6克是极限值。  

    此致,

    Jim