This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900B:psi工作频率

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/647598/ads8900b-psi-working-frequency

部件号:ADS8900B
PSI 板设计为仅在2KHz频率下工作。
我们发现,即使通过将JP1和JP3跳线从FLT位置移动到BP来覆盖PSI板中的带通滤波器,我们也发现PSI GUI中不同频率和振幅设置的输出端只有平坦的低振幅(<1mV VPP)信号。  
请您帮助我们解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aditya:

    PSI板具有一个有源滤波器,设计为仅在2kHz时工作,但信号源可在高达20kHz时工作。  您已移动JP1和JP3;请检查JP8和JP4。  此外,要选择任何频率,您需要处于差分输出模式。

    希望能有所帮助!  请告诉我们!