This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8698:ADC没有响应

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8698

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/647360/ads8698-the-adc-does-not-response

部件号:ADS8698

你好

我使用的是ads8698,但它不返回任何值。 我只是尝试读取寄存器,但SDO引脚始终较低。 首先,我发送待机命令(0x8200),然后读取程序寄存器Auto_SEQ_EN (默认值为0xFF),但它不返回任何内容。 是否有任何方法可以知道ADC处于良好状态? 如何正确读取和写入ADC? 如果可能,请向我发送一个如何初始化ADC的示例代码(ytorress1@ucentral.edu.co)。
我附上示波器的图像,说明如何发送SPI帧。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yelsing:

    我们正在对此进行调查,并将回复给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,evan。

    我已经解决了问题。 正如您在图像中看到的那样,每八个时钟周期就会有一个死机时间空间。这是由于微控制器编程错误造成的。 当我消除了时钟周期之间的这一死时,ADC会无问题地响应。
    谢谢你。