请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS8698 你好
我使用的是ads8698,但它不返回任何值。 我只是尝试读取寄存器,但SDO引脚始终较低。 首先,我发送待机命令(0x8200),然后读取程序寄存器Auto_SEQ_EN (默认值为0xFF),但它不返回任何内容。 是否有任何方法可以知道ADC处于良好状态? 如何正确读取和写入ADC? 如果可能,请向我发送一个如何初始化ADC的示例代码(ytorress1@ucentral.edu.co)。
我附上示波器的图像,说明如何发送SPI帧。
谢谢