This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292RECG-FE:无法从演示套件显示屏中获得正确的呼吸波形和呼吸频率

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/655288/ads1292recg-fe-can-t-get-the-correct-respiration-waveform-and-breath-rate-from-the-demonstration-kit-display

部件号:ADS1292RECG-FE
主题中讨论的其他部件:ADS1292R

我购买了ADS1292R 演示套件,用于测试用于呼吸监护的ADS1292R芯片。

我使用默认寄存器作为附加图片,并将DB9针脚1,2和4连接到我的RA LA和RL。

ECG信号似乎正常,但 呼吸波形有许多局部峰值,并且似乎导致呼吸率的计算比我的正常速率高3-4次,如 所附图片所示。  

如何解决此问题以获得用户指南中类似的简洁正弦波?

(请删除我以前的未完成帖子)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Trizit:

    感谢您的帖子!

    尝试使用"Scope (范围)"选项卡或"ECG \ RESP Display"(ECG \ RESP显示)选项卡(不是"Live"(实时)选项)进行时间范围分析。 在"Scope (范围)"选项卡中,仅选择信道1。 这应与在"ECG \ RESP Display"(ECG \ RESP显示)选项卡中选择"Respiration"(呼吸)相同。

    在图形区域下方,还有其他筛选选项可应用于您收集的原始数据。 启用低通滤波器并指定滤波顺序和截止频率。 有时,软件会出现一些问题-您可能需要多次启用/禁用筛选器,以便图形区域能够正确自动调整。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    我还按照您的建议在"分析"选项卡上进行了测试。 原始数据中似乎 没有隐藏的正弦波成分,尽管我多次尝试平稳地呼吸, 当我使用LPF时,我不能获得接近正弦波的呼吸模式,无论我改变了什么顺序和切换频率,如上面所附的文件中所示。

    我不知道我在模拟前端呼吸的调制信号和解调信号在进入ADC之前的外观如何,但这些信号没有测试点。 您是否有任何记录描述它们的外观? 我想看看模拟信号是否顺畅。 我感觉同步AM检测器可能对相位设置过于敏感,与二极管  AM检测器相比,它会变得不稳定和容易失真。  

    请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Trizit:

    我可以在第二幅图像中看到部分呼吸波形。 我不希望它看起来像完美的正弦波(我们在用户指南中可能会有正弦波用于仿真目的)。

    另外,请记住呼吸频率通常在0.2 Hz至0.5 Hz范围内。 在第二幅图像中,您可以看到样本~1900和~4000之间的一个呼吸周期,在500 SPS时,这相当于约0.24 Hz。 您可能需要记录更多的样本,以便在低通滤波器稳定后可以看到多个呼吸周期。

    在解调之前,输入信号将由高频调制载波频率(32 kHz或64 kHz)以及来自电极电缆阻抗和滤波电容的信号路径中存在的任何R-C时间常数来控制。 很难看到与呼吸引起的胸阻抗的1欧姆或0.1 欧姆变化相对应的振幅变化。

    有关阻抗气动成像的更多信息,请查看此应用手册:

    www.ti.com/lit/an/sbaa181/sbaa181.pdf


    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    感谢您的解释。

    在结束此帖子之前,让我告诉您用户指南中的一些错误。

    App Note sbaa181.pdf中的呼吸频率正确。 但是,用户指南中的错误是,呼吸频率被计算为高达61 BPM或约1 Hz,这与下图中的心率相同。

    我不知道这个错误可能来自心跳的噪音,它会影响呼吸信号,正如我从另一个ADS1292R ECG/Respiration Shield和随附的中断板中发现的那样,您怎么看?

    我的最后一个问题是,当RA和LA电极同时用于测量ECG和呼吸信号时,信号很容易相互干扰?
    有哪些措施可以防止这种情况发生?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Trizit,

    图32中的波形看起来接近1 Hz的呼吸频率。 这似乎相对较高,但我不认为计算是错误的。 我想是用一个模拟器来提供这种输入,但也许可以选择一个更合适的呼吸频率。 我将记录您的反馈,以备将来更新。

    所有ECG电极都包含来自调制载波信号(32 kHz或64 kHz)的一些噪声。 但是,在ADC输出中,此噪声应已被ADS1292R中的数字滤波器消除。 如果您注意到噪声仍在混叠到心电图信号带宽中,则可以通过数字方式添加额外的滤波。

    呼吸波形本身也可以进行低通滤波,以去除后处理过程中的任何ECG信号内容。 请注意,在我们的EVM软件中,我们提供了添加具有低至2 Hz切断频率的高阶低通滤波器的选项。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    我尝试了分析选项卡并调整了滤波器,结果似乎更好(但仍有一些噪音)。

    我还有一些问题

    1.在用户指南中,RL反馈是通过DNI(不安装)块完成的,如果我没有放入DNI块会发生什么情况?

    2.在这种情况下,我们是否仍需要连接RL? 我们可以让它继续工作,还是将它接地,

    3.如果我只对呼吸测量感兴趣,我是否需要注意RL? 我们只能使用2个电极RA和LA吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Trizit,

    很抱歉耽误您的时间-我的回复似乎未成功开机自检。

    1. 您所指的DNI块用于驱动电极电缆屏蔽,而不是电极本身。 驱动护罩的原因是为了减少护罩和电极电缆之间的寄生耦合。 通常,防护罩被驱动至与主体上存在的相同共模模式。 请记住,RLD输出是反向共模(用于改善共模抵消),因此我认为在驱动电缆屏蔽之前,RLD输出应再次反转。
    2. 仍需要RLD来设置主体上的直流偏压点并抑制共模噪声。 如果您在应用中没有使用RLD,则可以关闭内部RLD放大器的电源。
    3. 我认为,如果只测量呼吸,不使用RLD是可以的。 首先,输入是交流耦合的,因此无需在主体上设置直流偏压。 其次,您最有可能使用低于5 Hz切断频率的低通滤波呼吸数据,这已经是低于50 Hz / 60 Hz电源线噪声的十年。 这意味着来自RLD的附加共模抑制可能不那么重要。

    此致,