This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:ADC32RF45中心频率捕获问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45EVM, ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/647198/adc32rf45-adc32rf45-center-frequency-capture-issue

部件号:ADC32RF45

戴尔

我正在使用ADC32RF45EVM进行测试。

正常操作将1875 MHz频率扭转100 kHz。

为什么1875 MHz时的波形异常,并且输出1875.1 MHz正常波形?

FS = 2500 MHz

Fin = 1875 MHz

FS = 2500 MHz

Fin = 1875.1 MHz

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Henry,
    我已将您的问题发送给一位工程师,请他查看。
    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    1875MHz正是3*FS/4点。 ADC32RF45采用直流偏置校正器,它实际上是去除n*FS/8频率的陷波滤波器,其中n=0,1,2,3,4。 因此,您可能需要冻结DC偏移校正器(当您冻结校正器时,不要在模拟输入上应用任何信号,让模拟输入保持浮动;在冻结校正器后,您可以在模拟输入上应用信号)或绕过它。 有关详细信息,请参阅数据表中的“9.1 5 Using DC Cjing in the ADC32RF45”一节。
    此致,
    Sourabh