请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS4449 尊敬的技术支持团队
我对 ADS4449有一些疑问。
问题1.)
您能否展示如何为带通滤波器选择电路常量(L,C,R)?
数据表显示 下面的"以f0 = 310 MHz BW = 125 MHz为中心的带通滤波器"。
在为EVM安装数据表的带通滤波器时,您能否向我显示每个部件(R,L,C)的值?
我想以此为例。
2) 第48页上的11.1 布局指南
数据表描述了下面的"图66"。 我找不到。 这是否意味着图65 (不是图66)?
----------------
为了尽量减少板载串扰,模拟输入应尽量从相反方向的引脚输出,如图66的参考布局所示。
----------------
此致,
TTD