This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4449:带通滤波器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/657322/ads4449-bandpass-filter

部件号:ADS4449

尊敬的技术支持团队

我对 ADS4449有一些疑问。

问题1.)

您能否展示如何为带通滤波器选择电路常量(L,C,R)?

数据表显示 下面的"以f0 = 310 MHz BW = 125 MHz为中心的带通滤波器"。  

 

  在为EVM安装数据表的带通滤波器时,您能否向我显示每个部件(R,L,C)的值?

  我想以此为例。

  

2)  第48页上的11.1 布局指南

数据表描述了下面的"图66"。 我找不到。 这是否意味着图65 (不是图66)?

----------------

 为了尽量减少板载串扰,模拟输入应尽量从相反方向的引脚输出,如图66的参考布局所示

----------------

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD,

    正确,其读数应如图66所示。 要获得过滤器设计帮助,请尝试从Web下载工具,如FilterPro Webench或Elsie。 附件是一份文档,可帮助您完成此操作。

    此致,

    Jim

     e2e.ti.com/.../Filter-Design.pdf