This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:使用LabVIEW进行多通道扫描

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/656327/ads1262-multichannel-scanning-using-labview

主题中讨论的其他部件:ADCProADS1262

您好,

我想使用ADS1262-EVM和LabVIEW (AIN0-1,AIN2-3,AIN4-5),扫描模式对三个差分电压信号进行采样,采样速率为100sps。我想使用单采样VI,但我找到了VI (收集连续块模式)。

在哪里可以找到 单采样VI?我可以使用VI (采集连续阻滞模式)来满足我的请求?

 期待  您 的回复 !
谢谢,  此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guanzhong,

    欢迎来到TI E2E论坛!

    遗憾的是,ADCPro GUI无法在多通道复用时捕获数据。 此GUI只允许您配置一次ADC,然后再收集数据。 将来,我们希望提供功能更强的GUI,使您可以按照自己的要求完成工作。

    也就是说,如果您在LabVIEW中创建GUI很方便,那么ADS1263EVM的LabVIEW驱动程序将使您能够使用ADS1263EVM完成比ADCPro所允许的更多的工作,包括通过不同通道进行多路复用。 您可以在以下网址找到这些驱动程序:www.ti.com/lit/zip/sbac137":

     

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:
    感谢您的回答!
    我已经为多通道采样实施了LabVIEW,但没有为扫描模式实施。 我想使用LabVIEW而不是MCU来采样一次,然后更改通道,每个通道切换时间为5毫秒,您可以给我一些小建议,比如“e2e.ti.com/.../233.7044万”

    期待您的回复!
    谢谢,此致,
    王冠中
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guanzhong,

    您当前使用的是哪种数据速率和数字滤波器模式? 如果您已经在使用SINC1或FIR滤波器,而您没有使用全局切碎模式,那么您没有太多事情可以做来加快数字滤波器的稳定时间。 您可以参考ADS1262数据表中的表17,以查看满足第一个转换结果所需的延迟。

    您可能还会遇到MMB0固件和LabVIEW代码设计方式的额外延迟。 在MMB0和LabVIEW中实现通道采样的方式有点奇怪...如果深入了解VI,您可能会注意到,当您"请求"特定数量的样本时,代码会计算更大的"块大小",然后收集"块"数据。 即使您可能正在请求1个示例,代码也可能四舍五入到下一个块大小,并收集的数据比您预期的要多得多。 我不确定为什么这样做,但我认为这与USB数据包的结构化有关,以提高PC的吞吐量,防止ADC数据字在数据包之间分割。 您可以尝试减小计算的块大小的值,以查看这是否会加快速度,但我不完全确定这是否会产生可靠的结果。

    此致,
    Chris