您好,
我想使用ADS1262-EVM和LabVIEW (AIN0-1,AIN2-3,AIN4-5),扫描模式对三个差分电压信号进行采样,采样速率为100sps。我想使用单采样VI,但我找到了VI (收集连续块模式)。
在哪里可以找到 单采样VI?我可以使用VI (采集连续阻滞模式)来满足我的请求?
期待 您 的回复 !
谢谢, 此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我想使用ADS1262-EVM和LabVIEW (AIN0-1,AIN2-3,AIN4-5),扫描模式对三个差分电压信号进行采样,采样速率为100sps。我想使用单采样VI,但我找到了VI (收集连续块模式)。
在哪里可以找到 单采样VI?我可以使用VI (采集连续阻滞模式)来满足我的请求?
期待 您 的回复 !
谢谢, 此致
您好,Guanzhong,
欢迎来到TI E2E论坛!
遗憾的是,ADCPro GUI无法在多通道复用时捕获数据。 此GUI只允许您配置一次ADC,然后再收集数据。 将来,我们希望提供功能更强的GUI,使您可以按照自己的要求完成工作。
也就是说,如果您在LabVIEW中创建GUI很方便,那么ADS1263EVM的LabVIEW驱动程序将使您能够使用ADS1263EVM完成比ADCPro所允许的更多的工作,包括通过不同通道进行多路复用。 您可以在以下网址找到这些驱动程序:www.ti.com/lit/zip/sbac137":
此致,
Chris
您好,Guanzhong,
您当前使用的是哪种数据速率和数字滤波器模式? 如果您已经在使用SINC1或FIR滤波器,而您没有使用全局切碎模式,那么您没有太多事情可以做来加快数字滤波器的稳定时间。 您可以参考ADS1262数据表中的表17,以查看满足第一个转换结果所需的延迟。
您可能还会遇到MMB0固件和LabVIEW代码设计方式的额外延迟。 在MMB0和LabVIEW中实现通道采样的方式有点奇怪...如果深入了解VI,您可能会注意到,当您"请求"特定数量的样本时,代码会计算更大的"块大小",然后收集"块"数据。 即使您可能正在请求1个示例,代码也可能四舍五入到下一个块大小,并收集的数据比您预期的要多得多。 我不确定为什么这样做,但我认为这与USB数据包的结构化有关,以提高PC的吞吐量,防止ADC数据字在数据包之间分割。 您可以尝试减小计算的块大小的值,以查看这是否会加快速度,但我不完全确定这是否会产生可靠的结果。
此致,
Chris