This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:如何设置阈值电压

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/646930/amc7836-how-to-set-up-threshold-voltage

部件号:AMC7836

团队成员,您好!

请参阅客户提出的以下问题:

您能否确认AMC7836的每个DAC组是否可以跨越-5到+5的整个范围,或者仅限于正电压还是仅限于负电压?

此外,启动时的DAC输出电压范围是根据AVSSTH (AVss阈值电压)的比较来设置的。  我找不到针脚或寄存器来设置阈值电压,如何设置阈值电压?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Randhir,

    DAC可从寄存器配置为-5至0V范围或0至5V范围,但它不是持续的-5V至5V范围。 也就是说,可以动态更改范围。 此外,同一组(A,B,C,D)中的所有DAC都共享相同的范围。

    对于第二个问题,AVSSTH不可配置,但在6.7 部分的规格表中指定。 当前版本的数据表显示AVSSTH的指定最小值为-3.5V,最大值为-1.5V。 这意味着,如果AVSS低于-3.5V,DAC将自动配置为-10V范围。 如果AVSS大于-1.5V,DAC将假定0-5V范围。

    谢谢,如果您的问题得到了解答,请告诉我。
    保罗