This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7253:有关I_REF_OUT的一些问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/655575/ads7253-some-questions-about-i_ref_out

部件号:ADS7253

大家好

您是否介意询问ADS7253?

<问题1>
在数据表P9上。有有关参考输出直流电流(I_REFOUT)=2mA (典型值)的说明。
这意味着,如果I_REFOUT在2mA内,V_REFOUT可以保持2.500V。
我们的认可是否正确?
为什么 I_REFOUT=2mA是典型值?(或最大值?)


(I_REFOUT)=2mA (典型值)是否为平均源和汇电流?(或仅为源电流?)

问题3>
值(I_REFOUT)=2mA (典型值)是否包含 REFIO_A 和REFIO_B?
那么,总电流为2mA (典型值)吗?
还是 每个值为2mA (典型值)?

问题4>
在数据表P9上。有关于内部参考输出阻抗RO=8 μ 1Ω(典型)的说明。
您能告诉我们最大价值吗?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    松本山

    1)是的,您对I_REFOUT规范的理解是正确的。 内部参考设计用于输出足够的电流,以在整个转换过程中保持准确的参考电压(本零件为2.5V)。 这是一个典型的规范,因为引用是专门为驱动这些ADC而设计的。 我们不测量参考的最大/最小输出,因为只要ADC提供准确的转换,我们就可以推断该参考提供了足够的电流。

    2)大多数参考设计用于吸收或提供规定的电流(此设备为2 mA)。 我会确认这一点并回复给您。

    3) 2 mA规格单独作为参考。 它们都提供2 mA。

    4)我需要查看我们拥有的有关输出阻抗的数据,并将返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan San

    感谢您的回复!
    好的,我们正在等待(2)和(4)的回复。

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan San

    如果可能,您能否在获得(2)和(4)的相关信息时告知我们?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matsumoto-san,

    感谢您的耐心等待。 以下是您剩余问题的答案:

    2)内部参考可以提供或吸收规定的电流(2 mA)

    4)我们不测量输出电阻的最大值,但典型值为0.5 欧姆。 数据表中规定了1欧姆,以提供少量容差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan San

    非常感谢您的回复!

    好的,我们明白了。

    此致,

    松本博塔