请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS7253 大家好
您是否介意询问ADS7253?
<问题1>
在数据表P9上。有有关参考输出直流电流(I_REFOUT)=2mA (典型值)的说明。
这意味着,如果I_REFOUT在2mA内,V_REFOUT可以保持2.500V。
我们的认可是否正确?
为什么 I_REFOUT=2mA是典型值?(或最大值?)
。
(I_REFOUT)=2mA (典型值)是否为平均源和汇电流?(或仅为源电流?)
问题3>
值(I_REFOUT)=2mA (典型值)是否包含 REFIO_A 和REFIO_B?
那么,总电流为2mA (典型值)吗?
还是 每个值为2mA (典型值)?
问题4>
在数据表P9上。有关于内部参考输出阻抗RO=8 μ 1Ω(典型)的说明。
您能告诉我们最大价值吗?
此致,
松本博塔