This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:用于ADS1299EEG-FE软件的Windows版本

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299EEGFE-PDK, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/656252/ads1299eegfe-pdk-windows-version-for-software-ads1299eeg-fe

部件号:ADS1299EEGFE-PDK
在“线程: ADS1299”中讨论的其他部件

大家好

如果我们向ADS1299EEGFE-PDK和软件ADS1299EEG-FE咨询,您会介意吗?

 SLAU443B的描述 如下 所示:
“MicrosoftRegisteredWindowsRegisteredXP operating system with SP2 (目前不支持Windows Vista和Windows 7)”

我们的客户希望将此软件和EVM与Windows 7 32位或64位配合使用。
有可能吗? 如果您有一些建议,您能否告知我们?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Matsumoto-san:

    ADS1299EEGFE-PDK可在Windows 7上运行。 我们将记录更新用户指南。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan San

    感谢您的回复。

    无法正确启动程序。
    消息如下所示;
    消息:错误代码1 XXXXXX / ADC1299EVM-main.vi<append> C:UsersXXXXX\Documents\sds1299\saved.
    是否需要 提前安装LabVIEW软件?
    我们检查了32位和64位Windows 7,但在这两种情况下,它显示相同的消息。

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matsumoto-san,

    我认为程序抱怨指定的文件夹不存在:“C : UsersXXXXX\Documents\sds1299\Saved”。 请验证该目录下是否有一个名为"saved"的文件夹,并且"saved"上方的文件夹拼写是否正确("ads1299"而不是"sds1299")。 安装程序应该已经创建了这些文件夹,但如果它们不在,您只需创建文件夹并自行命名即可。 很抱歉混淆了。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan San

    抱歉,我的拼写错误会让您感到困惑。

    实际文件夹名, 文件夹名 称为 “C : UsersXXXXX\Documents\ads1299\Saved”。
    因此,如果您有一些建议,您能否告知我们?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Matsumoto-san:

    请确认文件夹存在于Windows资源管理器中。 如果文件夹不在该位置,请创建一个名为"已保存"的新文件夹。

    或者,您可以尝试卸载ADS1299EEGFE-PDK软件,然后使用"以管理员身份运行"重新安装。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan San

    感谢您的回复。

    我们将 文件夹结构附加如下:
    e2e.ti.com/.../2018.0117万_5F00_ADS1299EVM.pdf</s>1299

    好的,我们将尝试使用名为"已保存"的新文件夹。

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    松本山

    不是"C:程序文件(x86)"...

    请转至“C : UsersXXXXX\Documents\ads1299\Saved”。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan San

    感谢您的回复。

    软件将自动安装在"C: Program Files (x86)"。
    我们认为它以操作系统为基础。
    我们将检查它。
    如果您有任何疑问,我们将询问您。

    感谢您的帮助!

    此致,

    松本博塔