This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:DAC38RF82带宽问题

Guru**** 2981710 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/653862/dac38rf82-dac38rf82-bandwidth-questions

部件号:DAC38RF82

数据表中指出,DAC38RF82在8位模式下以9GSPS采样,可以输出0Hz至4.5GHz的信号。 这是设备在此模式下的全部带宽吗?

客户还询问设备是否支持在第2或第3 Nyquist区域使用。

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard
    我已将您的问题转发给熟悉该设备的工程师。
    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard

    数据表中指出 ,DAC38RF82在8位模式下以9GSPS采样,可以输出0Hz至4.5GHz的信号。 这是设备在此模式下的全部带宽吗? 对于数据表编号,是。

    客户还询问设备是否支持在第2或第3 Nyquist区域使用。

    我们从使用AFE76xx的第二个Nyquist获得了一些数据,AFE76xx具有与DAC38RF82类似的DAC内核。 采样频率为8.8Gsps,输出音频为4900MHz时,SFDR约为71dBc, NSD约为-147 dBFS/Hz,ACPR约为65 dBc。

    他们计划使用的频率是多少?

    此致,

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    感谢您的回复!

    我不确定您是否确认带宽为4.5GHz。 我知道这在数据表中有说明,但您能否详细说明这一点?

    客户有此回复:

    只是想确保它实际上是射频模拟BW,而不仅仅是可用的Nyq 1区(给出9GSPS的采样率)。  

    如果DAC38xx系列在4.5GHz模拟BW时完全达到最佳性能,那么TI是否有任何产品可达到6GHz模拟BW?

    我会要求他们提供更多有关实际申请的资料,但我不知道他们可以提供多少资料。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    以下是客户的进一步回应:

    我的目标是在第二个尼奎斯特区工作,频率在3到6 GHz之间(给或取几个100MHz)。  从您与设计师的交谈中可以看出,4.5GHz扩展到至少4.9GHz,这看起来很有希望。

    DAC38RF82是否是完成此应用的正确器件? 您是否会推荐其他部件?

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard

    如果使用8位模式和1X插值,DAC将提供4.5GHz的带宽。 如果您尝试使用高于Nyquist的RF,输出功率级别将以x/sin (x)的速率开始滚动。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,
    我相信这可以解决问题,但如果客户有任何其他问题,我会告诉您。
    感谢您的帮助!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    客户询问了有关DAC38RF82的其它问题:

    此DAC是否允许返回到零(或等效模式)以更改sinc (x)输出频谱?  在NZB中,有什么可以将槽口推得更远并平展操作?

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard

    否,但用户可以绕过sinc (x)函数。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,
    感谢您的所有帮助!
    祝您度过美好的一天,
    Richard Elmquist