Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82
数据表中指出,DAC38RF82在8位模式下以9GSPS采样,可以输出0Hz至4.5GHz的信号。 这是设备在此模式下的全部带宽吗?
客户还询问设备是否支持在第2或第3 Nyquist区域使用。
感谢您的帮助!
Richard Elmquist
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Richard
数据表中指出 ,DAC38RF82在8位模式下以9GSPS采样,可以输出0Hz至4.5GHz的信号。 这是设备在此模式下的全部带宽吗? 对于数据表编号,是。
客户还询问设备是否支持在第2或第3 Nyquist区域使用。
我们从使用AFE76xx的第二个Nyquist获得了一些数据,AFE76xx具有与DAC38RF82类似的DAC内核。 采样频率为8.8Gsps,输出音频为4900MHz时,SFDR约为71dBc, NSD约为-147 dBFS/Hz,ACPR约为65 dBc。
他们计划使用的频率是多少?
此致,
Jim
Jim,
感谢您的回复!
我不确定您是否确认带宽为4.5GHz。 我知道这在数据表中有说明,但您能否详细说明这一点?
客户有此回复:
只是想确保它实际上是射频模拟BW,而不仅仅是可用的Nyq 1区(给出9GSPS的采样率)。
如果DAC38xx系列在4.5GHz模拟BW时完全达到最佳性能,那么TI是否有任何产品可达到6GHz模拟BW?
我会要求他们提供更多有关实际申请的资料,但我不知道他们可以提供多少资料。
感谢您的帮助!
Richard Elmquist