请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC38J82 主题中讨论的其他部件: DAC38J84
尊敬的团队:
我们正在查看DAC38J82数据表,并尝试了解其中提供了多少NCO?
在第23页的7.2 部分的功能框图上,可以看到有两种不同的QMC使用,但不清楚是否可以(同时)使用不同的NCO频率。
我们知道DAC38J84上提供了两个NCO,但DAC38J82上也提供了两个NCO?
您能提供建议吗?
此致,
NIR。