This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] dac38j82:DAC38J82的NCO数量?

Guru**** 2590650 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/656301/dac38j82-number-of-ncos-for-dac38j82

部件号:DAC38J82
主题中讨论的其他部件: DAC38J84

尊敬的团队:

我们正在查看DAC38J82数据表,并尝试了解其中提供了多少NCO?

在第23页的7.2 部分的功能框图上,可以看到有两种不同的QMC使用,但不清楚是否可以(同时)使用不同的NCO频率。

我们知道DAC38J84上提供了两个NCO,但DAC38J82上也提供了两个NCO?

您能提供建议吗?

此致,

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR,

    DAC38J82中只能使用一个NCO。 这两个数据表使用了许多相同的数字,DAC38J82数字将在下一个数据表版本中更新,以更清楚地说明这一点。

    此致,

    Jim