This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:ADS1299EEGFE-PDK:使用GUI设置PGA增益时出现意外结果

Guru**** 2590290 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1299EEGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/654503/ads1299eegfe-pdk-ads1299eegfe-pdk-unexpected-results-when-setting-the-pga-gain-with-the-gui

部件号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他部件:ADS1299

我们正在使用开发板ADS1299EEGFE-PDK评估ADS1299。 作为一轮基本测试的一部分,100mVpp 50Hz信号以差分方式应用于其中一个通道。 此测试的偏置电路已禁用。函数发生器的接地已连接到ADS1299EEGFE-PDK板的接地。

使用开发板软件提供的范围视图,在Windows 7上运行,我们将PGA的增益设置为1。 实际示波器上的信号显示峰间值为100mV,而ADS1299EEG-PDK软件示波器测量的值为91mV。

但是,当我们将ADS1299 PGA的增益增加到x2,并勾选选项“参考输入”时,ADS1299软件范围上显示的值为70mV峰间电压。 (?)

我们预计,如果将增益表示为"参考输入",则更改增益不会改变峰间值。 但是,通过GUI更改PGA增益不会更改显示的值。

有什么想法说明为什么会发生这种情况?

提前感谢您的参与

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    感谢您的帖子。

    请提供更多详细信息:

    1. 如何为ADS1299配置模拟电源? 它们是单极还是双极?
    2. 如何设置输入信号的共模电压? 当您说输入是差分应用时,我假设INxP和INxN在相对相位中围绕某些DC共模摆动+/- 50mVp。

    GUI示波器捕获是否在正弦波上显示任何明显的裁剪?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    您可能对了。 剪裁可能是真正的解释。 但请参阅下面的答案:

    1.单极5V电源。

    2.将函数发生器设置为将50mV偏移添加到100mVpp正弦输出,从而将共模设置为50mV。

    可能是有一个小的削波(9 mV)。 然后,在增益x1时,软件范围显示91mVpp。 但随着我们增加收益,剪裁的效果变得更加明显。

    将运行增加直流偏移量的简单测试,以避免夹紧,如果一切正常,则接受答案。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢更新。

    函数发生器输出是单端还是差动? 换言之,它是同时连接到INxP和INxN,还是仅连接到INxP,而INxN固定到一些电压? 请注意数据表中图21和图22之间的差异。

    尝试将共模设置为中置。 请记住,您的输入信号将进入PGA放大器,它没有轨对轨输出。 因此,9.3 .1.3 .1节中所述的共模输入电压有一个限制。 这基本上是指您的输入共模应至少远离电源200 mV,以实现最线性性能。

    ADC只转换正负输入引脚之间的差值,因此如果个引脚都具有相同的共模(即中电),ADC输出将围绕0 V居中,您只能看到差动输入信号乘以增益。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan

    是的,您似乎正确地诊断了我们的问题。 我们的函数发生器没有浮动输出。 它是单端的。 因此,在此测试设置中,PGA放大器的一个输入端接地,输出值不符合预期。

    在下一轮测试中,将使函数发生器浮动,并在共模模式中添加单独的电源,并且将重复测量(包括主要目标CMRR测量)。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan

    已排序。 我们将跳线配置为使用板载对称电源,而不是+5V。 我们现在可以使用单端函数发生器通过正确的共模生成适当的差分信号。 软件作用域上的值对于此配置有意义。

    感谢您的帮助。 您从一开始就正确地猜测了问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric,太棒了! 很高兴我能提供帮助。

    此致,