主题中讨论的其他部件:ADS1299,
我们正在使用开发板ADS1299EEGFE-PDK评估ADS1299。 作为一轮基本测试的一部分,100mVpp 50Hz信号以差分方式应用于其中一个通道。 此测试的偏置电路已禁用。函数发生器的接地已连接到ADS1299EEGFE-PDK板的接地。
使用开发板软件提供的范围视图,在Windows 7上运行,我们将PGA的增益设置为1。 实际示波器上的信号显示峰间值为100mV,而ADS1299EEG-PDK软件示波器测量的值为91mV。
但是,当我们将ADS1299 PGA的增益增加到x2,并勾选选项“参考输入”时,ADS1299软件范围上显示的值为70mV峰间电压。 (?)
我们预计,如果将增益表示为"参考输入",则更改增益不会改变峰间值。 但是,通过GUI更改PGA增益不会更改显示的值。
有什么想法说明为什么会发生这种情况?
提前感谢您的参与
Eric