请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC8775 我希望在电压和电流输出模式下都具有5 % 超范围功能;例如,我 想要 0-21mA,而不是0-10V ,我想要-0.5V至10.5V等。 想要5 % 而不是内置20 % 超范围功能的原因是为了获得更好的输出分辨率。 从数据表看 ,DAC8775中的增益校准似乎有足够的范围来执行此操作;我想知道是否有其他限制会阻止此操作,或者不执行此操作的原因。 我计划使用内部(动态)电源。