This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:是否可以使用增益校准通过5 % 扩展输出范围?

Guru**** 2589580 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/655661/dac8775-can-gain-calibration-be-used-to-expand-the-output-range-by-5

部件号:DAC8775

我希望在电压和电流输出模式下都具有5 % 超范围功能;例如,我   想要 0-21mA,而不是0-10V ,我想要-0.5V至10.5V等。  想要5 % 而不是内置20 % 超范围功能的原因是为了获得更好的输出分辨率。  从数据表看  ,DAC8775中的增益校准似乎有足够的范围来执行此操作;我想知道是否有其他限制会阻止此操作,或者不执行此操作的原因。   我计划使用内部(动态)电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howdy Mike,

    数据表中列出的超范围适用于VOUT范围。 数据表的第一页对此进行了说明。 电压输出范围是固定的20 % ,第48页列出了电压输出增益与DAC范围的比较。 您可以选择更宽的范围,并通过增益校准进行缩放,但正如您指出的那样,这将降低设备的分辨率。

    此致,
    马特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    只是对Matt的回复有点不好...

    正如您和Matt都提到的,一种选择是在电压输出模式中使用超范围功能,并使用代码子集,这将有效降低分辨率。 同样,您也可以使用稍大的电流范围,并使用这些代码的子集来获得与电流输出类似的结果。

    您的问题似乎还询问了如何使用内部校准寄存器来增加输出范围。 遗憾的是,这是不可能的。 校准功能是纯数字校准,因此它们仍受每个范围选择定义的模拟范围的约束。 本质上,它们纯粹充当偏移和增益校准系数,并将写入DAC的代码缩放为数字校准错误,如每个输出的线性区域中的偏移和增益错误。