我正在尝试了解如何计算哪种插值速率适合我的应用。 我有一个20 MHz宽的信道,我正在将其升级为2 GHz。 数据表显示FIR滤波器采用0.4xFINPut的带式BW设计。 如果Fsample = 6.4 GHz。 所以我不清楚最终结果是指什么以及如何计算插值筛选器的可用带宽。 示例:如果插值为8,则该滤波器的带宽是多少,它是否会传递此信号所需的20MHz。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
乔纳森
要获得20MHz的带宽,您将需要至少50MHz的数据速率(50MHz x .4=20MHz)。如果您要将数据转换为2GHz,您可以插值8并轻松满足此要求。 问题是,向DAC提供数据的速度有多快。 如果内插系数为8,则需要以250MHz的频率向DAC提供数据。 此 频率和您计划使用的BW将确定所需的插值率。 附件是应用程序说明,其中包含可能有帮助的更多信息。
此致,
Jim
乔纳森
您能否发送显示8GHz信道速率的GUI屏幕截图? 查看所附文档是否有助于解释SerDes车道费率计算。
此致,
Jim