This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:内插滤波器带宽

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/654182/dac38rf82-interpolation-filter-bandwidth

部件号:DAC38RF82

我正在尝试了解如何计算哪种插值速率适合我的应用。  我有一个20 MHz宽的信道,我正在将其升级为2 GHz。  数据表显示FIR滤波器采用0.4xFINPut的带式BW设计。  如果Fsample = 6.4 GHz。  所以我不清楚最终结果是指什么以及如何计算插值筛选器的可用带宽。 示例:如果插值为8,则该滤波器的带宽是多少,它是否会传递此信号所需的20MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乔纳森
    我已将您的问题转发给一位可以提供帮助的工程师。
    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔纳森

    要获得20MHz的带宽,您将需要至少50MHz的数据速率(50MHz x .4=20MHz)。如果您要将数据转换为2GHz,您可以插值8并轻松满足此要求。 问题是,向DAC提供数据的速度有多快。 如果内插系数为8,则需要以250MHz的频率向DAC提供数据。  此 频率和您计划使用的BW将确定所需的插值率。  附件是应用程序说明,其中包含可能有帮助的更多信息。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC-App--Note.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Jim,

    所以我有一个跟进问题。  如果我按照您所描述的方式进行设置(这非常有用),并将JESD总线配置为4.2111万模式,则通道速率似乎为1.25 GHz。  但是,如果我在模拟模式下使用DAC38RF82 eval软件并进行类似设置,则会显示当前SerDes信道速率为8 GHz?  我想知道我的设置是否不正确,或者这是否是最大速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔纳森

    您能否发送显示8GHz信道速率的GUI屏幕截图? 查看所附文档是否有助于解释SerDes车道费率计算。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../4571.DAC-Line-rate-calculation.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 这是我从评估软件中看到的内容。  

    我将通过您的PPT了解不同之处。

    谢谢!

    乔纳森