This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:有关数字滤波器的基本问题

Guru**** 2766775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/654778/ads1248-basic-questions-about-digital-filter

部件号:ADS1248

您好,

让我问您一些关于数字滤波器(数据表P30-31)的问题 ,如下所示。

Q1)数字滤波器性能为50/60Hz

在40SPS和80SPS的情况下,您是否具有50/60Hz的衰减数据?

如果 可能,您会告诉我FIR滤波器的等式吗?

Q2)过滤器行为

在输入以下信号时,滤波器如何工作?  

输入为"SIGNAL + Noise 50/60"(信号+噪声50/60), 噪声级别 超过"Full scale input range"(满量程输入范围)。

非常感谢!

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takumi-san,


    1.读起来有点困难,但40SPS和80SPS的数字滤波器响应可以在数据表的图61和62中找到。 这两种数据速率都不能很好地抑制50Hz和60Hz频率。 根据这些数据,40SPS在50Hz抑制下的效果会更好,而80SPS在60Hz抑制下的效果会更好。 我将查看是否可以找到有关该问题的更具体的数字。

    这些是FIR筛选器,我不知道用来描述回复的闭合式公式。

    2.要使数字滤波器有效,输入信号必须在工作范围内。 如果输入范围过广,数字滤波器将不会完全拒绝50/60Hz输入。 会有一些拒绝,但它会让噪音通过。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph-San,

    非常感谢您的回复。

    我明白了。

    当我们使用超过20SPS时,我们应该准备另一个/附加滤波器以拆下50/60Hz。

     让我再确认一 件关于 筛选器行为的事情。

    如果输入范围过广,滤波器不会完全去除50/60Hz,但滤波器不会不稳定(= 类似振荡)。

    因为滤清器是FIR滤清器。

    我的理解是否正确?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takumi-san,


    滤清器过量不应使读数不稳定。

    我会注意到,以较高的数据速率过滤掉50/60Hz的噪音是不常见的。 如果您以40SPS的速率运行,数字滤波器需要是一个低通滤波器,并具有明显的漏电流才能有效。 80SPS时,您需要一个锋利的切迹滤波器来消除线路噪音。 大多数用于消除线路噪音的数字滤波器的数据速率都较低。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约瑟夫·桑,非常感谢!

    此致,