Other Parts Discussed in Thread: ADS1248
您好,
我想问您以下有关" 8.1 噪音性能"的问题。 (数据表P21)
Q1)输入后杂讯
您会告诉我"输入-反应噪音"的含义吗?
我的理解是"输出噪声(输入对GND短路)/PGA增益"的值。
这是否正确?
Q2)输入反应噪声和PGA增益之间的关系
当PGA增益增大时,为什么"输入后端噪声"会变小?
例如,1.1uVrms @增益= 1,5SPS > 0.68uVrms @增益= 2,5SPS。
这是否由于"输入信号范围"(动态范围) 和PGA增益之间的关系?
Q3)表1,3,5 (数据表P21 - P23)
表中的值 为"测量值",不是规格,正确吗?
在Ta =-10℃和+90℃的情况下是否有数据?
感谢您的支持。
此致,