This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:有关噪声性能的基本问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/654762/ads1248-basic-questions-about-noise-performance

部件号:ADS1248

您好,

我想问您以下有关" 8.1 噪音性能"的问题。 (数据表P21)

Q1)输入后杂讯

您会告诉我"输入-反应噪音"的含义吗?

我的理解是"输出噪声(输入对GND短路)/PGA增益"的值。

这是否正确?

Q2)输入反应噪声和PGA增益之间的关系

当PGA增益增大时,为什么"输入后端噪声"会变小?

例如,1.1uVrms @增益= 1,5SPS > 0.68uVrms @增益= 2,5SPS。

这是否由于"输入信号范围"(动态范围) 和PGA增益之间的关系?

Q3)表1,3,5 (数据表P21 - P23)

表中的值 为"测量值",不是规格,正确吗?

在Ta =-10℃和+90℃的情况下是否有数据?

感谢您的支持。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Takumi:

    1.您回答正确。 这是计算输入参考噪声的公式。

    2.出现这种情况的原因是,理想情况下,当增益=1时,输入噪声等于输出噪声,但当您使用较大的增益时,信号就会变大,因此相对于PGA增益,信噪比会增加。 如果噪声为10mV且信号幅值为1V,则存在10 % 噪声,但如果信号为10V (例如增益为10)且噪声仍为10mV,则仅存在1 % 噪声。

    3.我不确定您要查找的数据类型,但在数据表的第8页上,它提到工作环境温度(Ta)为-40C < Ta < 125C。有几个图表提供了整个温度范围的数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takumi-san,


    1.在输入短路的情况下测量噪声性能。 我会注意到,通常当ADC测量0V输入时,噪声最小。 输出噪声的测量方式与任何输入信号的测量方式相同。 对于ADS1248,这是ADC数据* VREF/PGA增益。

    2. PGA本身的噪声非常低,因此对ADC测量的噪声非常小。 最容易考虑的是,使用 Δ-Σ ADC测量输入信号的过程具有一定的噪声量,这是ADC位数的函数。 使用PGA增益时,此噪音会传播到相同数量的位上,因此它看起来像一个较小的电压。

    3.第21至23页数据表中的噪音表1,3和5将被视为典型值。 我没有关于Ta =-10°C和90°C的任何其他数据,但噪音与温度的变化不大。

    如果您的问题得到了解答,请告诉我。


    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt-San,Hoseph-San,

    非常感谢您的友好回复。

    我想我可以理解你的意思。

    也许我误解了以下一点。

    我当时认为PGA的噪音是由PGA放大的。

    也就是说,例如,当噪声 振幅被降低为 "x"时

        PGA = 1 -->噪声= x

        PGA = 2---->噪声= 2*x  

    根据我的误解,输入后降噪没有改变,在PGA=1和PGA=2之间仍然相同。

    我应该知道,在所有PGA增益设置中,噪音都是相同的。

       PGA = 1和PGA = 2 -->噪声= x,因此输入后因更大的PGA增益而减少的噪声。

    我的理解是否正确?

    对不起,我的理解不好。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takumi-san,


    是的,您的理解是正确的。 如果您查看噪声表,噪声改善通常会在较低增益中提高2倍(从1到2或从2到4)。 然而,较高收益的改善较小(从32个增加到64个或从64个增加到128个)。 此时,PGA的噪声贡献接近ADC中的其他噪声,增益产生的噪声改善较小。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joseph-San,
    谢谢您的回复,我明白了!
    此致,