请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM9.7937万 大家好,
我的客户想了解在突发模式和SNR升压模式下,ADC输出的最大DC级别LM9.7937万可达到多少。
请提供帮助。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我的客户想了解在突发模式和SNR升压模式下,ADC输出的最大DC级别LM9.7937万可达到多少。
请提供帮助。
谢谢!
嗨,Luke,
为了查找最大直流偏移,我使用了数据表中的绝对最大额定值。
如果VCM是推荐的1.6V,而满刻度范围是差动的1.7Vpp,您可以通过使用输入信号A和B突出显示的绝对最大电压来得出最大偏移
绝对最小输入引脚电压为VCM -1V = 0.6V
绝对最大输入引脚电压为 VCM + 0.75V = 2.35V
在全刻度范围1.7Vpp差分时,最大直流偏移至少为 2*( 2.35 -(1/4FSR+1.6V))=0.65V。 现在转换为dBFS。 20log (.65/dBF 1.7)=-8.35dBF,用于输出时最大直流,共模电压为1.6V