This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC161S626:SPI数据输出不稳定,即使在稳定的模拟输入电压下也是如此

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC161S626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/667452/adc161s626-spi-data-output-unstable-even-with-rock-steady-analog-input-voltage

部件号:ADC161S626
主题中讨论的其他部件: LMP9.12万
您好,
 
我们在最近的设计中使用ADC161S626 16位ADC,并且存在数据输出不稳定的问题。 尽管输入电压坚如磐石,SPI数据线路上的数据输出似乎也会有所不同。 前几个MSB似乎跳转,导致我们的读数因输入电压信号无变化而发生显著变化。  在整个16位范围内,我们得到的值差异为4000-5000,5000,大约是10 % 差异,即使输入电压处于稳定电压下也是如此。 要获得即使是远程匹配输入的结果,我们必须执行大约4000个运行平均值,即使是这样,也没有我们希望的那么准确。
 
我们使用自己的定制PCB,但它是LMP9.12万评估模块的设计副本,因此下面链接中的原理图 与我们的主板上的原理图几乎相同(除了我们使用16位ADC,而评估模块使用14位ADC):
 
 
这里有评估模块,它显示了类似的奇怪行为。   我们尝试了其他帖子中建议的“有点砰砰”,但这没有帮助。 在数据表中讨论了如果值低于噪声基底,则需要进行平均处理时,实施了平均处理,但我们正在0.8V-1.7V范围内读取大约值,这应该是正常的。
 
如果您能提供任何帮助,我们将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Graeme!

    欢迎来到我们的e2e论坛! 能否提供显示SCLK,CS和SDO的SPI接口的屏幕截图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    下面的曲线显示了我们的SCLK和CS信号以及5个连续的SDO输出。

    读数变化很大(即使采样的电压稳定) ,例如- 0.5.6229万 ,0.13.6952万 ,0.8.7893万 ,0.11.9404万

    绕过SPI硬件和"位冲击"接口线路会得到类似的结果。

    同样,改变SCLK频率-尝试从1MHz到5MHz。

    谢谢,

    格雷姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Graeme:

    很抱歉耽误你的时间。 SPI接口看起来不错,因此接下来要看的是您的模拟输入(如何驱动它们)和参考电压以及系统接地方式。 您能否提供更多详细信息-也许是ADC161S626输入周围区域的示意图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Graeme:

    您是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Graeme:

    是否有任何关于此查询的消息要共享?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    我们仍在调试问题,但噪音似乎是一个因素。 当我们使用电池运行系统时,我们获得的连续测量跨度比使用电源模块为系统供电更稳定。 仍然没有我们想要的那么稳定,但平均值给我们提供了一个在电池电量下足够好的结果。 我们只需要看看为什么它在其他电力情况下表现更差。

    我们需要在这方面做更多的工作。

    谢谢,

    格雷姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Graeme:

    您是否成功解决了该问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    还没有。 我们已经执行了一些EMC测试,发现系统在某些情况下会发出噪音,更糟的是,在连接直流电源的情况下,EMC噪音可能会被测量系统接收并影响ADC稳定性。

    这是我们正在进行的调查的一部分。

    谢谢,

    格雷姆。

    您好Graeme,

    您是否成功解决了该问题?

    [/引述]