请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADC161S626 主题中讨论的其他部件: LMP9.12万
您好,
我们在最近的设计中使用ADC161S626 16位ADC,并且存在数据输出不稳定的问题。 尽管输入电压坚如磐石,SPI数据线路上的数据输出似乎也会有所不同。 前几个MSB似乎跳转,导致我们的读数因输入电压信号无变化而发生显著变化。 在整个16位范围内,我们得到的值差异为4000-5000,5000,大约是10 % 差异,即使输入电压处于稳定电压下也是如此。 要获得即使是远程匹配输入的结果,我们必须执行大约4000个运行平均值,即使是这样,也没有我们希望的那么准确。
我们使用自己的定制PCB,但它是LMP9.12万评估模块的设计副本,因此下面链接中的原理图 与我们的主板上的原理图几乎相同(除了我们使用16位ADC,而评估模块使用14位ADC):
这里有评估模块,它显示了类似的奇怪行为。 我们尝试了其他帖子中建议的“有点砰砰”,但这没有帮助。 在数据表中讨论了如果值低于噪声基底,则需要进行平均处理时,实施了平均处理,但我们正在0.8V-1.7V范围内读取大约值,这应该是正常的。
如果您能提供任何帮助,我们将不胜感激。