This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA300:校准点

Guru**** 2825155 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA300, PGA309, PGA302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/665845/pga300-calibration-point

部件号:PGA300
线程中讨论的其他部件: PGA309PGA302

尊敬的团队:  

一旦客户使用2T值(0和50C度) 进行校准,此设备如何测量较低温度(-40C)和较高温度(+85C)的值?  

首先,校准过程使用2T值(0C,50C)查找线的梯度。 之后,此设备 使用 此线的梯度测量Lower temp(-40C)/higher temp(+85C)的值。 对吗?  

如果这种方法正确,客户只使用1T值(室温),如何测量其他点?  

很抱歉打扰您,但我不理解校准流程。请就此问题提供建议。  

谢谢你。   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dino:

    我不确定我是否理解您的问题。 您是否想知道如何为更多温度点设置校准?

    GUI中包含的任何校准设置文件都可以编辑为执行3P-1T,2P-2T,3P-3T或4P-4T。 在执行指导型校准之前或在ADC&DAC校准页面中,用户可以调整温度点,压力点,DAC代码和所需值。

    校准算法的详细信息是TI专有的,不能公开共享。

    如果您的客户可以向我提供以下信息,我很乐意制作一个calibration.ini文件,他们可以在PGA300 GUI上的指导校准中使用该文件。

    温度点:(1-4)

    温度点值:(摄氏度)

    压力点:(1-4)

    压力点值:(任何单位)

    所需输出电压/电流:(V或mA)

    他们还可以通过修改现有文件之一并将其保存在引导式校准页面上,创建自己的.ini文件,如下所示:

    如果您的问题得到了解答,请告诉我。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Scott:

    感谢您的回复。 我很抱歉感到困惑。

    此项目处于概念阶段,但客户关注的是校准时间。 在上一个项目中,他们一直使用PGA309和3P3T校准。 校准时间太长,所以他们尝试了3P1T或3P2T。 但如果使用1T (室温)或2T (0C,50C)校准,则在超出校准范围(低于0C,超过50C)时输出线性较差。因此,他们要求PGA300在超出校准范围时的性能和数据处理方式。

    请再回顾一次。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dino:

    PGA300中的补偿算法取决于合适的校准点,以提供准确的结果。 如果客户需要在多种温度范围内获得高精度,则必须在该温度范围内进行校准。 在极端温度下,传感器的非线性度将非常大,因此务必在接近这些值的位置进行校准。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Scott:

    感谢您的大力支持。 还有更多问题

    1.如果客户使用的是PGA302而不是PGA300,是否可以使用PGA300的批量生产工具? 如果他们不使用质量工具,是否有其他用于PGA302的质量生产工具?
    2.是否可以使用高于4个温度点或4个压力点? 最大点是否仅为4? 如果不是,最大校准点是什么?(温度,压力)

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dino:

    1.正在为PGA302开发一个批量生产工具,但它将在一段时间内不能完成。 很可能在2018年第2季度末。

    2.对于当前工具,仅支持4个校准点。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Scott:

    PGA300的偏移调整是否有任何功能?
    对于PGA309,数据表中有注释"输入参考的粗偏置调整DAC具有大约+-60mV的偏置调整范围"。
    如果PGA300具有相同的功能,请告诉我PGA300的偏移调整范围。
    如果PGA300没有相同的功能,那么PGA300如何取消偏移电压? 请告诉我可控制偏移范围?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Scott:

    对上述问题是否有任何评论?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从数据表中:

    您不能手动调整偏移取消。 偏移值为16位带符号。

    此致,