This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:DAC38RF82EVM JESD204错误

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM, DAC38RF82, DAC38J84, DAC38J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/662210/dac38rf82evm-dac38rf82evm-jesd204-error

部件号:DAC38RF82EVM
线程中讨论的其他部件: LMK0.4828万DAC38RF82DAC38J84DAC38J82

大家好,

我的演示遇到了一些问题:使用FPGA KCU105将波形发送到DAC38RF82EVM。 当我使用恒定输入来制作正弦波时,一切都很好。

我使用内部时钟源122.88MHz和LMK0.4828万为DAC和FPGA生成时钟。

一些演示参数:

- DAC时钟频率:6144

-带参考频率384MHz的片上PLL;

-单DAC,1对IQ,2通道,24路interp,

我发现了下面的问题。 非常感谢你们的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用标准5898.24 时钟时,您是否能够使链路正常工作? 我想知道LMK时钟和分频器是否未使用6144 MHz时钟正确优化FPGA。

    您还可以在发送模式后检查/验证是否选择了JESD重置,以确保链路已重置并处于活动状态。

    --RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持Rusell,

    我根据您的建议更改了演示的参数:DAC锁定频率5898.24MHz。 但我在JESD204中遇到了同样的错误。 除此之外,我还检查了"重置状态是通过发射器中的K 28.5 字符完成的"。 下面详细显示了该问题:

    DAC配置:

    重置DAC JESD核心和SYSREF触发前的TX状态:

    重置DAC JESD核心和SYSREF触发后的TX状态:

    报警监控状态:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    1)所有与“sysrefphase”相关的错误都可以忽略,因为默认DAC配置中绕过了SYSREF align块

    2)只有在使用DAC的所有8个JESD通道时,与“Rincewind1中的PLL”相关的错误才相关。 DAC中有2个SerDes PLL。 PLL0用于SerDes Lanes RX0至RX3,PLL1用于RX4至RX7。 如果您未使用RX4至RX7 SerDes输入,则PLL1将不会使用。

    从Waveform-HW_ILA_2屏幕截图中,您将从GTX收发器发送所有零。 是否可以修复此问题并将数据传输到DAC?

    谢谢!
    Eben。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Eben的支持,
    我修复了Rincewind1中的PLL错误,但我遇到了另一个问题。
    在使用Xilinx @ KCU105编写UG_HSDC Pro文档之后,我使用DAC38RFxxEVM GUI配置DAC和HSDC Pro GUI以配置数据并将数据发送到FPGA。 但我遇到了以下问题:
    将数据从HSDC发送到FPGA后(按"发送"按钮),jesd204_phy = 1的TX_reset_Done信号,tX_tdata = 0xbc。
    然后,我在jed204_phy的DAC GUI TX_RESET_DON信号始终为=0时,按下'Reset DAC JESD core & SYSREF trigger '(重置DAC JESD core & SYSREF触发器)。 和数据无法发送(TX_tdata = 0x00)

    等待您的回复,
    谢谢!
    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    是否启用了LMK0.4828万的CLKOUT12? Xilinx固件需要DAC EVM板上的2个时钟。 您能否确保启用此时钟并正确设置分频器?

    谢谢!
    Eben。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Eben,
    我通过启用CLKOUT12解决了此问题。
    但当我使用JED204和JESD204_PHY创建简单项目以连接DAC38RF82时,我遇到了问题。 内核重置完成后,我在TX_tdata上看到0xbcbc,但同步(从DAC JESD)没有自动达到1。
    您能告诉我如何配置DAC来修复它吗?

    谢谢!
    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    我建议您启动新线程以解决此最新问题。

    在对DAC编程之前,请确保已配置FPGA,并且在配置DAC并锁定PLL后,请记住按下GUI快速启动选项卡按钮上的JESD重置按钮。

    此外,此处还有其他参考设计可帮助您: www.xilinx.com/.../jesd2014-reference-designs.html
    DAC38J84或DAC38J82的任何设计均可用于DAC38RF82。

    谢谢!
    Eben。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢